结果:找到"修改开票资料 删除开票资料 新增开票资料",相关内容815条
- 关于开票主体问题
- 你好:无论是出于立创的内部审计还是其他原因,增值税开票资料被设定为无法变更,甚至提高变更开票资料门槛,这都是在对客户制造麻烦。买方市场,更应该多考虑客户的便捷度,公司在定制某种政策的时候要多考虑自身的核心竞争力是什么,最初的立创是直接解决了研发工程师们在研发阶段的打样、贴片、方便买物料、等各种痛点,使得贵公司瞬间获得了大批工程师们的青睐。但作为一个电商平台,你们的核心技术应该是以便捷和强大的客户管理系统继续为客户提供便利为长远的战略目标,抛去一切外界或当地政府对你们的褒奖,本身而言贵公司不具备任何科技型的核心技术,仅仅是一个电商平台而已,希望你们不忘初心。贵公司的管理层确定的这种方案是完全不...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 开票 发帖人:模拟电路 发帖时间:2024-05-14 17:08:00
- 立创商城不能更改开票资料
- 为什麽这个开票资料就不能更改了啊,我就一学生升学了更改个新学校的开票资料,就得把自己的账号变成企业账号?还要提供营业执照和授权委托书,我就一学生上哪能弄到这俩资料提供给你啊?而且这莫名其妙的被绑定了之前学校的开票信息,好歹也给个消息提示吧让我选一下绑定哪个吧。问客服就说让我重新注册一个账号,那我本身立创EDA里的板子怎么办。总不能升一次学就重新注册一次账号,画完一块板子还要切账号才能下单开票报销吧。这功能光是想想就很离谱吧。想问下这到底什麽时候能解决这个问题啊。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 开票资料 发帖人:你我山巅自相逢 发帖时间:2023-10-23 09:57:00
- 个人账户不能修改、新增、删除开票资料
- 现在立创商城改了一个功能,给购买器件制造了非常多的麻烦。个人账户之前可以有多个开票资料,也可以修改不同公司,非常方便根据不同业务去下单和开票选择。现在的只能有一个开票公司,并且不能新增,还不能修改!(如果点击修改,税号就是灰色的,实际上不支持修改),不能修改也就算了,连删除也不行!!??。这样就基本上此账号就废了,只能绑定这一个公司,除非另外注册一个账号。例如一个工程师在A公司离职了,去了B公司,如果还用他原来的账号,就不能再开B公司的票。并且有很多工程师因工作需要,经常需要有多个开票资料。问了客服,客服说升级企业账号可以,但是升级企业账号需要上传公司的营业执照和委托书,走公司流程,非常麻烦...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 修改开票资料 删除开票资料 新增开票资料 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-03-21 18:32:00
- nRF51822-QFAC低功耗BLE蓝牙芯片高灵活性多协议SoC
- NRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth®低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARM®Cortex™M0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPIO映射方案可使I/O(例如串行接口、PWM和正弦解调器)根据PCB需求指示映射...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nordic 蓝牙资料 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-01 13:57:00
- 【资料下载】FinFET的详细资料简介
- 什么是FET? FET的全名是“场效电晶体(FieldEffectTransistor,FET)”,先从大家较耳熟能详的“MOS”来说明。MOS的全名是“金属-氧化物-半导体场效电晶体(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor,MOSFET)”,构造如图一所示,左边灰色的区域(矽)叫做“源极(Source)”,右边灰色的区域(矽)叫做“汲极(Drain)”,中间有块金属(绿色)突出来叫做“闸极(Gate)”,闸极下方有一层厚度很薄的氧化物(黄色),因为中间由上而下依序为金属(Metal)、氧化物(Oxide)、半导体(Semiconducto...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 资料 FinFET 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-14 17:05:00
- 智能扫地小车
- 电子和生活产品结合,可以实现避障、测距。做这个项目的经验,可分为四步。第1步:根据实际情况确定智能小车所需要实现的功能。例如:测距、避障检测边缘……;第2步:根据智能小车所需要实现的功能确定相应的硬件部分。如寻线是用红外还是用激光……、测距是用超声波还是激光……、避障是用红外还是超声波……寻找物体使用红外还是超声波还是雷达还是其他的等等。选取方案的时候既要考虑实际效果还要根据自身能力判断……不要到时候进退两难;第3步:编写程序。第4步:实验,并找出漏洞优化程序。当然在此之前,还有一件很重要的事要做就是选取什么单片机。下面是源程序:#include<REGX52.H>//包含51单...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 开源DIY资料 发帖人:汇创工作室 发帖时间:2018-11-28 12:22:00
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料)
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料).pdf
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB资料 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-11-15 21:59:00
- 【资料】如何在一个月内学会嵌入式开发STM32?(内含23个PPT)
- STM32单片机已经火遍大江南北,想要学习的小伙伴也越来越多,网上很多教程资料都是要收费了。今天小编搜集了一份实用教程,分享给入门级新手,希望对大家有帮助。一个月学会嵌入式开发STM32(共23个PPT).rar资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 嵌入式开发 STM32 资料下载 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-12-27 11:11:00
- 分享一个份EMC传导干扰滤波电路的资料
- 这是陶显芳老师在一个开关电源的研讨会上的一份课件,个人觉得对于设计开关电源工程师是挺有用的,想分享给大家EMC传导干扰滤波电路的设计.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: EMC 资料分享 发帖人:立创工程小李 发帖时间:2017-11-14 15:54:00
返回